结果:找到"GD32 MCU Workshop A7108",相关内容140条
- GD32单片机停售
- 立创商城的GD32单片机再怎么停售了?系统出了问题还是说不卖了
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: GD32 发帖人:tops12321 发帖时间:2022-07-26 22:51:00
- 有没有人知道GD32怎样导入keil开发包
- 从官网上下载了对应的PACK文件,然后安装,打开keil里面列表却没有这个芯片,但是packinstaller里面有显示这个开发包然后我把GD32的cdb文件放入UV4文件夹里面,还是不能读出来打开GD32的cdb文件看源码,发现里面内容的分隔符和标准格式完全不同。然后最关键的来了,装了GD32的开发包后,原来的编译器信息全乱了,连C51都不能用了,要重装
- 所属专栏: 技术交流 标签: GD32 发帖人:rm543 发帖时间:2020-09-11 10:36:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:双MCU串口通信
- GD32MCU开发板Workshop报告一、一、方案简介使用GD32mcu通过串口发送数据给从机MCU,从机MCU是M3内核的MCU72MHZ主频,验证通信能力主要是要用在工业控制领域,通过上位机发送数据通过串口发送给从机来进行控制,从机接收到主机发送的命令后就开始解析和执行,从而控制其下的其他单元,包括电机驱动,传感器检测等,有极大的应用价值。二、二、GD32MCU产品的介绍?GD32MCU主要规格参数;;(下面为示例)?Cortex-M4@108Mhz?Flash:16KB/32KB/64KB/128KB?RAM:4KB/8KB/16KB/16KB?Timerx6,UARTx2,SPIx...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU开发板 Workshop报告 发帖人:超级太阳 发帖时间:2019-05-22 21:05:00
- GD32MCU开发板Workshop报告_脑电波采集
- GD32MCU开发板Workshop报告一、方案简介本方案基于GD32F350Cortex-M4内核的MCU为主控,脑电波采集前端由三个干电极组成,为了保证脑电信号采集的准确性,采集到的信号通过较短屏蔽线进行传输,并需要进行前级处理之后才能发送到云端进行数据处理。首先需要对采集到的信号进行前级放大,使其达到伏的量级,为后级信号处理做好准备;由于存在50Hz的工频干扰,因此还需采用陷波电路进行滤波;滤波完成后,通过ADC转化为数字信号,再通过Wi-Fi模块发送到云端。本系统选用TI公司产的适用于EEG和生物电势测量的低噪声24位模数转换器。该芯片内部集成了可编程放大器以及24位高精度ADC,使...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU开发板Workshop报告_脑电波采集 发帖人:CupHunter 发帖时间:2019-05-22 09:29:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:TM1618软spi驱动测试
- 一、方案简介用gd32e231驱动tm1618作显示,tm1618等数码管驱动加矩阵键盘扫描ic常用于机顶盒,电磁炉,洗衣机等设备的人机交互界面,选择它作为驱动对象能补充开发板上缺乏的人机交互部分。二、关于GD32e231个人见解采用M23内核,主打低功耗(体现在睡眠模式多样,内部集成低速时钟源)四、上电显示“gd32”(暂未支持按键输入,而且软spi占用系统资源,时间紧迫,后续再补充)TM1618打印函数.zip对单片机的初始化不太行(受限于英文),习惯cube的一次过配置,生成工程直接spi读,uart写。有依赖,所以评测得技术水平比较低,多多见谅
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU 开发板 Workshop 报告 发帖人:Y一ang 发帖时间:2019-05-21 22:18:00
- GD32MCU开发板Workshop报告_厨房空调控制系统
- 1.利用GD32实现厨房空调的控制系统,主要吸引的地方是有比较丰富的flash/ram资源,满足RTOS+应用程序对资源的需求。2.目前是通过STM32实现的,但考虑到STM32有过不良的供货涨价问题,考虑做个备份方案,使用国产的GD32做。3.目前在demo板上做些RTOS,以及相关外设的验证;4.前段时间有些忙,这事给耽搁了,抱歉,
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 发帖人:aispace 发帖时间:2019-05-20 20:20:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:RT-Thread点灯
- 一、开发板开箱图包裹里面一个GD的厚厚的笔记本,一个颜色很鲜艳的背包,当然还有一个主角——GD32E231的白色开发板和一根miniusb的数据线。开发板由两部分构成,仿真器和GD32的最小系统。1.靠近USB口这部分是板载仿真,有了它我们不需要JLINK也能调试程序了,上面还有一个PTC,起到一定的保护作用。2.最小系统这里,除了芯片晶振外,还有两个按键一个复位按键一个用户自定义按键,四个用户自定义LED。其余引脚与排针相连,排针是没有焊接的,有需要的同学可以自行焊接。二、GD32MCU产品的介绍GD32MCU主要规格GD32E23x系列器件是基于ARM®Cortex-M23处理器的32位...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: Workshop 发帖人:STORM 发帖时间:2019-05-19 16:17:00
- GD32E231MCU开发板Workshop报告---PWM以及ADC,电压比较器的测试
- GD32E231MCU开发板PWM以及ADC,电压比较器一、方案简介1、使用ADC采集外部电位器的电压,并将此电压通过串口上传到电脑端,2、同时,使用板载的LED1的不同亮度来指示电压的不同,3、利用LED2,LED3,LED4W分不同区间点亮不同的LED,1000-2000点亮LED1,2000-3000点亮LED2,3000-4000点亮LED3,4000以上点亮LED44、使用电压比较器检测光敏二极管探头输出的模拟信号,并控制LED的亮与灭二、GD32MCU产品介绍GD32E231MCU主要规格参数:Cortex-M23内核32-bit处理器主频高达72MHzFlash:64KBSRA...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 E231 MCU PWM ADC,串口功能测试 发帖人:中国龙飞 发帖时间:2019-05-18 12:47:00
- GD32MCU开发板Workshop报告_驱动A7108
- GD32MCU开发板Workshop报告一、方案简介本方案基于GD32E231C-START评估板,评估板使用GD32E231C8T6作为主控制器。无线通信部分采用笙科电子高效能Sub1GHz家族芯片中的A7108。A7108是适用于315/433/470/510/868/915MHz的无线应用。低功耗,最大功率可达到19dBm,不需要外加LNA与PA就可适用长距离应用。因此,非常适合470MHZ~510MHZ中国的无线抄表系统与868MHZ欧洲WirelessMeterBus。A7108的传输速度是可程序化的,从2K到250Kbps可满足不同的系统需求。在传输方面,A7108分别在TX/R...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU Workshop A7108 发帖人:西点 发帖时间:2019-05-14 23:34:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:GD32E231C-Start开发板按键长短按识别
- 开发板上仅有一个用户按键"Wakeup",想实现多个按键功能就需要识别按键的长短按了,可以用定时器中断扫描或者程序不多的情况下主循环扫描也可以,短按LED2状态翻转,串口输出2018,长按LED1状态翻转,串口输出2019,代码如下GPIO_Key_Polling_mode.zip
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU 开发板 Workshop 报告 发帖人:daybeen 发帖时间:2019-05-07 16:29:00
返回